This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:在编译 CLA 程序时、驱动程序库函数的数据类型警告

Guru**** 2932820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241586/tms320f28374s-the-data-type-warning-of-the-driver-library-function-warned-when-compiling-the-cla-program

器件型号:TMS320F28374S

大家好、

此问题来自客户:

如图所示、编译 CLA 会自动切换数据类型定义。 它会影响非 CLA 程序吗?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在编译.cla 与.c 文件时、编译器会处理类型定义。 您是否以另一种方式观察它?

    此致、

    维纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Veena:

    头文件是共享的。  当编译器自动切换宏定义时、它会对驱动程序库中的类型定义发出警报。

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、很抱歉耽误你的时间。

    您能将收到的错误消息共享给我们吗?

    此致、

    维纳