请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
您好!
我们产品的一个关键特性是使用片上 USB 引导加载程序。 我们想要创建一个标称不同的驱动程序包、以便与片上 USB 引导加载程序进行通信、但我们目前没有时间了解驱动程序签名的详细信息以使我们的驱动程序包成为可能 (特别是因为"signing.txt"中记录的过程已经过时)。
因此、我们想知道在 C2000Ware 软件包中与 C2000Ware 的其余部分分开向客户分发以下文件是否会产生任何法律后果。
- usb_dev_bulk.inf
- usb_dev_bulk.cat
- boot_usb.inf
- boot_usb.cat
- "windows_drivers"目录下"AMD64"子目录下的所有文件。
C2000Ware 安装程序的"manifest.html"中没有有关这些文件的许可证信息。 manifest.html 提供了许多 C2000Ware 部件的许可信息,但" /utilities/windows_drivers "。
此致、
李孝华