This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我们的商业项目利用了 C2000Ware 中的一些 Windows 驱动程序。 我们是否可以将这些驱动程序文件重新分发给客户?

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1242484/tms320f28388d-our-commercial-project-makes-use-of-some-of-the-windows-drivers-in-c2000ware-may-we-redistribute-those-driver-files-to-customers

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

 我们产品的一个关键特性是使用片上 USB 引导加载程序。 我们想要创建一个标称不同的驱动程序包、以便与片上 USB 引导加载程序进行通信、但我们目前没有时间了解驱动程序签名的详细信息以使我们的驱动程序包成为可能 (特别是因为"signing.txt"中记录的过程已经过时)。

因此、我们想知道在 C2000Ware 软件包中与 C2000Ware 的其余部分分开向客户分发以下文件是否会产生任何法律后果。

  • usb_dev_bulk.inf
  • usb_dev_bulk.cat
  • boot_usb.inf
  • boot_usb.cat
  • "windows_drivers"目录下"AMD64"子目录下的所有文件。

C2000Ware 安装程序的"manifest.html"中没有有关这些文件的许可证信息。 manifest.html 提供了许多 C2000Ware 部件的许可信息,但" /utilities/windows_drivers "。

此致、

李孝华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果在重新分配这些驱动器时有任何问题、我们会进行检查并联系您。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以继续操作、在您的产品中使用这些驱动程序。

    此致

    西达尔特