This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何通过 CLB 输入 XBAR 将 GPIO 输入到 CLB - CLB_LCL_MUX_SEL_1/2说明中的问题

Guru**** 2580185 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243908/tms320f280039c-how-to-enter-gpio-to-clb-via-clb-input-xbar---problem-in-clb_lcl_mux_sel_1-2-description

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件:SysConfig

我想通过 CLB 输入 XBAR 将 GPIO 直接设置为 CLB。  

  CLB 输入 XBAR 的产生被放置为索引范围32至63上 CLB 的本地输入。  

如果在  CLB_LCL_MUX_SEL_1/2上配置本地输入的字段仅为5位宽、仅涵盖索引0...31、如何配置此项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我和这位客户有同样的困惑。

    此外、我们还将介绍  MISC_输入 中的位  CLB_LCL_MUX_SEL_1 /2用于? 如果这些位是 第6 选择本地多路复用器的位?

    带连接管理器的 spruii0d_TMS320F2838x 实时微控制器 TRM (修订版 D) P 1178 和 P 1185 和 P 1287

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Yale 和 Yahali

    我同意 MISC_INPUT 不是描述性名称、并且描述不提供信息。 我将提交更新此文件的请求。

    你是正确的 MISC_INPUT 被用来访问索引32和更高的。

    我在此处配置:

    • in0 == EPWM1_DCAEVT1 -->索引1
    • IN1 == ECAPx_ECAP_OUT_EN -->索引13
    • IN2 =CLB 预分频时钟-->索引31
    • IN3 =EPWM5A -->索引0 + 32 = 32。 注意:MISC_INPUT 3被设定为1。  
    • IN4 == INPUTXBAR1 -->索引16 + 32 = 48注意:MISC_INPUT 4设置为1



    我建议尝试 SysConfig 工具。 这是我用于快速配置这些输入以对其进行测试的地方。   

    首先将 CLB INPUTXBAR 1连接到 GPIO -例如 GPIO5


    然后、非常快速地配置 CLB 输入。 构建后、这将生成一个 board.c 文件、并通过 driverlib 调用来配置 MUX。  

    此致、  

    洛里