This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:在 Delfino MCU 中利用 CLA 和主 CPU 进行 LCD 控制和外设驱动

Guru**** 2581065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244584/tms320f28379d-utilizing-cla-and-main-cpu-in-delfino-mcu-for-lcd-control-and-peripheral-driving

器件型号:TMS320F28379D

论坛成员、您好!

  • 我目前正在从事一个项目、一直在使用两个单核 CPU 来驱动主器件和一个 LCD 显示屏。 现在、我将过渡到 Delfino MCU、并探索其提供的可能性。 我想在使用主 CPU 驱动其他外设的同时、利用 Delfino MCU 中的 CLA (控制律加速器)进行 LCD 控制。
  • 我的具体问题是:能否有效地利用 CLA 来控制 LCD 显示屏、从而减轻主 CPU 的负载? 这将允许主 CPU 处理其他任务、例如读取传感器、与外部器件通信和管理整体系统操作。
  • 我特别想了解在此场景中使用 CLA 的可行性和最佳实践。 我如何使用 CLA 初始化 LCD 并与之通信? 在协调 CLA 和主 CPU 之间的运算时、有什么需要注意的注意事项或限制吗?
  • 社区提供的任何见解、经验或建议都将不胜感激。 提前感谢您的帮助!

此致、

Shrikant nikam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几个想法-

    CLA 是否可以访问您要使用的通信接口?

    CLA 线性浮点计算能力最佳。 编译器限制在 www.ti.com/lit/spru514 (编译器用户指南)中列出

    您可能只需对 LCD 的 CLA 接口进行原型设计、然后首先查看您对性能是否满意。  

    此处提供 CLA 开发人员指南: software-dl.ti.com/.../index.html