This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无法启动 CCS920

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243907/tms320f28379d-ccs920-cannot-be-started

器件型号:TMS320F28379D

Hallo,
我有新的笔记本电脑、必须在此机器上安装 CCS920。 可以正常安装、但在首次成功启动 CCS920后无法重新启动。

如果尝试启动 CCS920、将显示以下消息:




如何解决此问题。


此致

拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf、

    请注意,9.2.0非常旧,不受支持。 我假设您需要使用旧版本的器件、有一些具体要求。 也就是说、请提供位于以下位置的 Eclipse 错误日志: /.metadata/.log

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    感谢您的回答。 n´t、CCS 版本是旧的、但我不想在运行的工程期间更改它。

     

    附加后您将找到三个工作区元数据文件夹。 n´t ,我不知道哪个文件夹是当前文件夹,因为错误窗口是在 eclipse 启动器启动前显示。

     

    我在另一个笔记本(相同硬件)上的这三个工作区中使用 CCS9.2.0版本、而且工作正常。

     

    在这方面,还有另一个问题。 是否可以在同一台计算机上安装不同版本的 CCS?

     

     此致

    拉尔夫

     


    e2e.ti.com/.../.metadata_5F00_tm_5F00_zelle.zipe2e.ti.com/.../.metadata_5F00_v9_5F00_2.zipe2e.ti.com/.../.metadata_5F00_v9_5F00_2_5F00_neu.zip

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附加后,您将找到三个工作区元数据文件夹。 n´t ,我不知道哪个文件夹是当前文件夹,因为错误窗口是在 eclipse 启动器启动前显示的。[/报价]

    启动器在您可以指定工作区位置的对话框之后是否会崩溃? 是否可以删除所有工作区、然后重现问题并提供元数据?

    在这方面还有另一个问题。 是否可以在同一台计算机上安装不同版本的 CCS?

    可以。 您甚至可以拥有同一安装的多个版本(只要它们位于单独的安装目录中并使用单独的工作区文件夹即可)。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    我删除了所有三个工作区文件夹、但问题是一样的。 单击 CCS920的开始按钮后、您可以在短时间内看到 CCS 标识、然后将显示错误窗口(请参阅视频)。 未到达 Eclipse 启动器窗口。 不会创建新的工作区文件夹、因此我无法向您发送元数据。


    此致

    拉尔夫

    e2e.ti.com/.../20230704_5F00_161525.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    未创建新的工作区文件夹,因此我无法向您发送元数据。

    您从哪里获得了先前提供给我的那些其他工作区文件夹? 他们是来自另一台机器吗?

    您能否尝试新的9.2.0全新全新全新全新全新全新全新安装? (确保安装在新的空文件夹中)

    如果这样不起作用、您可以尝试当前的 CCS 版本12.3.0吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、我发送给您的工作区来自另一台计算机。 该计算机(与当前计算机相同的硬件)已使用三个月、可以顺利安装 CCS920。

     

    现在我已完全清除 CCS920安装(删除所有文件夹…) 并安装了当前版本的 CCS1230。 不过、我有同样的问题(请参阅屏幕截图)。

     

    我找到了以下 YouTube 视频:

     

    https://www.youtube.com/watch?v=5dgX5qLYSiI

     

    在时间1:35你可以看到同样的问题。 按照视频中的信息操作,问题的原因是 Java 软件。 Java 软件是我们公司基本软件安装的一部分,在两台笔记本电脑上是相同的(参见图2)。

     

    问题可能是由 Java 软件引起的吗?

     

     

     

    此致

    拉尔夫

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可能是 Java 软件导致的问题?

    CCS 附带了自己的 JRE,默认情况下应使用此 JRE 以避免任何冲突。  

    您使用什么权限安装 CCS? 您使用什么权限运行 CCS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    我认为我们现在正走在正确的道路上。

    ´m 不确定"权限"是什么意思。 在新的机器上(这一个有问题),我现在有管理权限。 n´t CCS 的安装、我只点击了 ccs_setup.exe 文件、很遗憾、我不知道我在安装期间拥有哪些权限。

    在使用了三个月的机器(这是 CCS 工作的机器)上、我只是一个标准用户、因为在安装阶段后、我们的 IT 部门会自动减少权限。

    如果我在新机器上以管理员身份启动 CCS (请见 pic3)、似乎可以正常工作! 在这之后, Eclipse 启动器启动。

    您认为我必须在新机器上重新安装 CCS 吗?


    此致

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我´m 不确定"权限"是什么意思。 [/报价]

    是的、您回答正确。 我的意思是、您是以 admin 还是 user 等身份安装的。

    我´m 不确定"权限"是什么意思。 在新的机器上(这一个有问题),我现在有管理权限。 n´t CCS 的安装,我只点击了 ccs_setup.exe 文件,很遗憾,我不知道我在安装过程中拥有哪些权限。

    我假设您使用了相同的帐户来安装和运行 CCS。 在获得管理员权限之前、您的帐户对 PC 具有何种权限? 我相信、如果您作为管理员安装、但尝试作为基本用户运行、可能会出现问题。 但是、您应该能够以用户身份安装并以用户身份运行。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    是的、我已经安装并使用同一个帐户运行 CCS。

    一般来说、当笔记本发运给我们时、我们具有管理员权限、在新计算机上、我仍然具有这些管理员权限。 我n´t 在安装阶段权利没有改变。

    是否可以作为标准用户安装 CCS? 我怎么能做到这一点呢?


    此致

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍在尝试找出与权限有关的各种依赖关系。 我遇到了这篇文章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/application_notes/appnote-configuring_ccs_for_multiuser.html

    适用于 Windows 的此部分非常有趣:

    Windows 10中常规用户的默认类别是 经过身份验证的用户、它允许对 CCS 安装目录进行修改/写入权限。

    如果该策略要求将类别设置为 用户、则目录权限必须允许对 CCS 安装目录进行读取/执行权限。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    我认为我们的 IT 部门的基本操作系统安装存在问题。 我比较了新笔记本电脑(DE230399)和三个月前的笔记本电脑(DE230142)之间文件夹 c:\ti 的权限。 您可以在附件中查看详细信息。

    我已就此问题与我们的 IT 部门联系。 一旦我有了新的信息、我就会报告。


    此致

    拉尔夫

    e2e.ti.com/.../Dok3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、请继续将您的进度发布给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:
    问题解决了。 新机器的编号(DE230399)在公司内部网络中分配了两次! 这导致了几个严重的问题,其中之一是权限的分配。 我们的 IT 部门现在已经解决了这个问题、一切都正常运行。

    非常感谢您的支持。

    拉尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、这在其他解决方案运行时非常有用!