Hallo,
我有新的笔记本电脑、必须在此机器上安装 CCS920。 可以正常安装、但在首次成功启动 CCS920后无法重新启动。
如果尝试启动 CCS920、将显示以下消息:

如何解决此问题。
此致
拉尔夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hallo,
我有新的笔记本电脑、必须在此机器上安装 CCS920。 可以正常安装、但在首次成功启动 CCS920后无法重新启动。
如果尝试启动 CCS920、将显示以下消息:

如何解决此问题。
此致
拉尔夫
尊敬的 Ki:
感谢您的回答。 n´t、CCS 版本是旧的、但我不想在运行的工程期间更改它。
附加后您将找到三个工作区元数据文件夹。 n´t ,我不知道哪个文件夹是当前文件夹,因为错误窗口是在 eclipse 启动器启动前显示。
我在另一个笔记本(相同硬件)上的这三个工作区中使用 CCS9.2.0版本、而且工作正常。
在这方面,还有另一个问题。 是否可以在同一台计算机上安装不同版本的 CCS?
此致
拉尔夫
e2e.ti.com/.../.metadata_5F00_tm_5F00_zelle.zipe2e.ti.com/.../.metadata_5F00_v9_5F00_2.zipe2e.ti.com/.../.metadata_5F00_v9_5F00_2_5F00_neu.zip
附加后,您将找到三个工作区元数据文件夹。 n´t ,我不知道哪个文件夹是当前文件夹,因为错误窗口是在 eclipse 启动器启动前显示的。[/报价]启动器在您可以指定工作区位置的对话框之后是否会崩溃? 是否可以删除所有工作区、然后重现问题并提供元数据?
在这方面还有另一个问题。 是否可以在同一台计算机上安装不同版本的 CCS?可以。 您甚至可以拥有同一安装的多个版本(只要它们位于单独的安装目录中并使用单独的工作区文件夹即可)。
[/quote]
尊敬的 Ki:
我删除了所有三个工作区文件夹、但问题是一样的。 单击 CCS920的开始按钮后、您可以在短时间内看到 CCS 标识、然后将显示错误窗口(请参阅视频)。 未到达 Eclipse 启动器窗口。 不会创建新的工作区文件夹、因此我无法向您发送元数据。
此致
未创建新的工作区文件夹,因此我无法向您发送元数据。
您从哪里获得了先前提供给我的那些其他工作区文件夹? 他们是来自另一台机器吗?
您能否尝试新的9.2.0全新全新全新全新全新全新全新安装? (确保安装在新的空文件夹中)
如果这样不起作用、您可以尝试当前的 CCS 版本12.3.0吗?
谢谢
小
尊敬的 Ki:
是的、我发送给您的工作区来自另一台计算机。 该计算机(与当前计算机相同的硬件)已使用三个月、可以顺利安装 CCS920。
现在我已完全清除 CCS920安装(删除所有文件夹…) 并安装了当前版本的 CCS1230。 不过、我有同样的问题(请参阅屏幕截图)。
我找到了以下 YouTube 视频:
https://www.youtube.com/watch?v=5dgX5qLYSiI
在时间1:35你可以看到同样的问题。 按照视频中的信息操作,问题的原因是 Java 软件。 Java 软件是我们公司基本软件安装的一部分,在两台笔记本电脑上是相同的(参见图2)。
问题可能是由 Java 软件引起的吗?
此致
拉尔夫


是否可能是 Java 软件导致的问题?
CCS 附带了自己的 JRE,默认情况下应使用此 JRE 以避免任何冲突。
您使用什么权限安装 CCS? 您使用什么权限运行 CCS?
尊敬的 Ki:
我认为我们现在正走在正确的道路上。
´m 不确定"权限"是什么意思。 在新的机器上(这一个有问题),我现在有管理权限。 n´t CCS 的安装、我只点击了 ccs_setup.exe 文件、很遗憾、我不知道我在安装期间拥有哪些权限。
在使用了三个月的机器(这是 CCS 工作的机器)上、我只是一个标准用户、因为在安装阶段后、我们的 IT 部门会自动减少权限。
如果我在新机器上以管理员身份启动 CCS (请见 pic3)、似乎可以正常工作! 在这之后, Eclipse 启动器启动。
您认为我必须在新机器上重新安装 CCS 吗?
此致
拉尔夫 

我´m 不确定"权限"是什么意思。 [/报价]是的、您回答正确。 我的意思是、您是以 admin 还是 user 等身份安装的。
我´m 不确定"权限"是什么意思。 在新的机器上(这一个有问题),我现在有管理权限。 n´t CCS 的安装,我只点击了 ccs_setup.exe 文件,很遗憾,我不知道我在安装过程中拥有哪些权限。我假设您使用了相同的帐户来安装和运行 CCS。 在获得管理员权限之前、您的帐户对 PC 具有何种权限? 我相信、如果您作为管理员安装、但尝试作为基本用户运行、可能会出现问题。 但是、您应该能够以用户身份安装并以用户身份运行。
[/quote]
我仍在尝试找出与权限有关的各种依赖关系。 我遇到了这篇文章:
适用于 Windows 的此部分非常有趣:
Windows 10中常规用户的默认类别是 经过身份验证的用户、它允许对 CCS 安装目录进行修改/写入权限。
如果该策略要求将类别设置为 用户、则目录权限必须允许对 CCS 安装目录进行读取/执行权限。
尊敬的 Ki:
我认为我们的 IT 部门的基本操作系统安装存在问题。 我比较了新笔记本电脑(DE230399)和三个月前的笔记本电脑(DE230142)之间文件夹 c:\ti 的权限。 您可以在附件中查看详细信息。
我已就此问题与我们的 IT 部门联系。 一旦我有了新的信息、我就会报告。
此致
拉尔夫