大家好、
客户有问题需要您的帮助:

我在 BSP 开发阶段发现了这个问题、还没解决。 BSP 开发结束后、我就要回去重新处理这个问题。
经常中断操作时、重现问题非常容易。
例如:串行端口在接收到一串数据后返回相同的数据。
提问:
1.引发此问题的可能原因是什么?
2.当程序跳到"0x3feef8"的时候,如何检查问题的根源?
说明:
*1. 程序架构基于时间片轮询机制。
*2. 如果关闭了时间片轮询机制,则不会发生这种情况。
*3. 由于加密系统的原因、无法提供源文件。
您能帮助检查这个问题吗?
谢谢。此致、
本