请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 您好!
是否可以在两个 CPU 上同时使用同一个 CAN 模块?如果可能、是否有示例来了解如何实现?
谢谢!
杰伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以在两个 CPU 上同时使用同一个 CAN 模块?如果可能、是否有示例来了解如何实现?
谢谢!
杰伊
DCAN 外设的 CPU 所有权由 CPUSEL8寄存器决定(见 www.ti.com/lit/SPRUHM8的321页)。 在任何时候、CAN 模块只能连接到两个 CPU 中的任何一个。