This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CCS V10中的汇编语言程序集

Guru**** 2928730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246655/tms320f2812-assembly-language-program-setlings-in-ccs-v10

器件型号:TMS320F2812

任何人都可以在编译配置中提供设置、以便在 CCS V10中编写汇编语言程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lekshmi:

    如果您尝试将为 C2xLP 器件编写的代码迁移到 C28x 器件、您可以参考《 TMS320C28x CPU 和指令集参考指南》的 B 至 D 节。 如果您对此还有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。 代码是在 C2XLP 模式下为 C28x 器件以汇编语言编写的。 相同的代码必须从 CCS3.3迁移到 CCS V10版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lekshmi:

    您是否已阅读过此 迁移指南? 它似乎在解决你的问题。

    此致、

    阿米尔·奥马尔