This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:模拟外部复位

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245919/tms320f28386d-simulate-external-reset

器件型号:TMS320F28386D

根据 TRM、在调试窗口中、 将 XRSn 引脚设置为1。   没有影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否会 将 XRSn 引脚设置为 1、应使用代码、不能使用调试直接修改寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否 将 XRSn 引脚设置为 1,应使用代码,不能使用调试直接修改寄存器?

    我很遗憾我不明白你在这里问什么。

    除了直接通过 CCS 写入该位、您能否 在独立模式下通过您的代码写入该位? 即未 连接调试探针(和 CCS)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目的是快速测试仿真外部复位、 通过 CCS 直接写入该位。 但发现未按预期工作。

    我的问题是、 为什么 直接通过 CCS 写入该位无法正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接调试探针且 CCS 控制器件时、复位机制的工作方式有所不同。 例如、在独立模式下、如果您复位器件、它将启动"自由运行"代码。 在调试模式下、调试器具有器件控制、代码只能通过调试器运行。