This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F28388

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246709/tms320f28388d-tms320f28388

器件型号:TMS320F28388D

尊敬的 TI 支持:

我有一个 F28388D 控制卡评估模块和 Code Composer 11.2。

我正在处理一个项目、并且希望能够使用 printf 命令将调试数据发送到控制台。 请提供如何完成此操作的信息吗?

感谢您的帮助

费利克斯·瓦拉达雷斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felix:

    您能解释一下"错误数据"是什么意思吗?  您应该能够在没有 任何特殊配置的情况下使用 printf (如果需要、只需包含 stdio.h)。

    此致、

    阿米尔·奥马尔