This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D-EP:分析 CMPSS DAC 输出的精度

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247438/tms320f28377d-ep-analyzing-the-accuracy-of-the-cmpss-dac-outputs

器件型号:TMS320F28377D-EP

您好!  

尝试了解如何正确分析 CMPSS DAC 的输出精度。  

提供的图中的"CMPSS DAC 静态失调电压"、 "CMPSS DAC 静态线性度"和 "CMPSS DAC 静态线性度"图能否用于确定任何编程值(0至4095 LSB)的预期输出(由于错误)?  

我有点混淆、因为电气特性表报告的最大偏移误差为25mV、它下面的图表明、如果 DAC 被编程为0 LSB、则实际输出(由于偏移误差)将~300 LSB。 如果基准电压为3.3V、这意味着在考虑12位分辨率的情况下、最大偏移误差实际上是~240mV。  

很抱歉、如果我的解释不正确、感谢您对此事的任何澄清!  

-乔什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    这些图不是按比例绘制的、而是仅用于说明每种规格的含义。 很抱歉、您对此感到困惑、我将考虑在图表中添加一条注释来澄清这一点。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清!  

    -乔什