This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:当使用25MHz 振荡器时、USB-启动加载程序 isn't 被 Windows 识别

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247537/tms320f28388d-usb-boot-loader-isn-t-recognized-by-windows-when-using-25-mhz-oscillator

器件型号:TMS320F28388D

在使用我的 DevBoard 进行测试后、我尝试使用我们的其中一个原型重新创建测试。 很遗憾、Windows 无法识别该设备。

( 在 TI 论坛中查看我有关此主题的其他主题)



Windows 无法读取设备说明。 我的 DevBoard 与我们原型的区别在于、DevBoard 使用20MHz 振荡器、原型具有25MHz 振荡器。 我怀疑 Windows 无法读取器件标识、因为 USB 频率设置不正确。
除了具有20MHz 振荡器的 DevBoard 之外、我还有一个具有25MHz 振荡器的 DevBoard。 此电路板显示与我的原型相同的行为、Windows 无法找到该电路板。

必须采取什么措施才能在 Windows 的 USB 引导加载程序模式下找到具有25MHz 振荡器的器件?

关于快速帮助我会非常感激. 对于带有25MHz 振荡器的器件、是否可以在不修改软件的情况下到达 Windows 中的 USB 引导加载程序? 这个启动选项对我们来说很有趣、因为它允许我们在不连接 JTAG 的情况下将软件放置在器件上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    USB 引导加载程序经过硬编码、可与20MHz XTAL 配合使用。 引导 ROM 代码 以某种方式设置分频器、以便从20MHz XTAL 获得60MHz USB 位时钟。 因此、USB 引导模式不能在25MHz 频率下工作。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。