This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:如何计算固有频率(DDRF-PLL's 环路滤波器的参数)

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247129/tms320f28377s-how-to-calculate-the-natural-frequency-the-parameter-of-ddsrf-pll-s-loop-filter

器件型号:TMS320F28377S

sprabt4 --  用于三相并网应用并采用 C2000微控制器的软件锁相环设计

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我需要查看这些计算。 我们将在本周结束时与您联系。

    谢谢、此致、PAWAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    以下公式可进一步扩展为

     

    正如

    以下项等于差分放大器的

    代入误差带5%= 0.05、阻尼为0.7、t 等于30ms 的稳定时间后、可得到自然频率。

    谢谢、此致、PAWAN