主题中讨论的其他器件: C2000WARE
我们在新产品中使用了 TMS320F28388D。 在生产过程中、全新的 TMS320F28388D 将通过 USB 引导功能接收初始固件。 我目前正在尝试实现这一点、但失败了、因为使用命令"usb_flash_programr.exe -l"找不到 DSP。 在这里、我从`USB_FLASH_programmer.exe`得到错误代码0x0103。
在我的测试中、我使用 F28388D controlCARD。 spruiI8a 显示通过 S2开关选择引导选项。 我已经设置了 S2开关、这样应该选择引导选项(闪存/USB)。 (GPIO-84:1 (左)、GPIO-72:1 (左))。 我使用调试器(JTAG)删除所有内核闪存以激活 USB 引导选项。

我的测试环境的操作系统是 Windows 11。
我从 C2000 Ware 的目录`.\C2000Ware_4_03_00_00\utilities\flash_programmers\USB_flash_programmer`通过设备管理器安装了 Windows 驱动程序。 在我插入和拔下 USB 端口时、我始终看到设备管理器视图更新、但我找不到在插入 USB 端口后登录的新器件。
`USB_FLASH_programmer.exe`可以在列表中找到相应的器件、还必须执行什么操作?