This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:电源

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247041/tms320f2800137-power

器件型号:TMS320F2800137

我想询问一下 F2800137 VDD (4、44、59引脚)的1.2V 数字逻辑电源引脚。 是输出还是输入、如果需要电源、电压是多少? 此外、串行端口可以驱动光耦合器隔离驱动器485。 是否需要添加驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。

    有关每个引脚的用途、I/O 详细信息和电源要求的详细信息、请参阅数据表中的引脚属性表。

    请参阅电气特性表的 IOH 和 IOL 规格、以了解您是否可以驱动光耦合器所需的电流电平。

    此致、

    文斯