This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027F:Tms320f28027f + DRV8305

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8305, TMS320F28027F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247722/tms320f28027f-tms320f28027f-drv8305

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:DRV8305

我正在使用 TMS320F28027F 和 DRV8305操作 BLDC 电机。 我已经制定了与之相关的计划。 但最近我开发了定制电路板、其中包括 TMS320f28027f 和 drv8305的原理图、而非使用现成的电路板。 将定制板连接到笔记本电脑以下载程序(appProgram.out)之后、我收到了错误。 此邮件附有错误图片。 我已运行 JTAG 测试、测试成功。 以前我已经4/5次了、可以在定制板 IC 中下载程序、但最近收到错误。 请指南。

谢谢

法伊沙利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vaishali,

    了解一下 此 CCS 常见问题解答。  此资源或该链接中提供的文章是否有帮助?

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩
    注意:这篇文章的要点  粗体显示。