This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:SN29500时基故障计算与 TI 的时基故障数值

Guru**** 2504995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1237478/tms320f28375s-sn29500-fit-calculations-vs-ti-fit-numbers

器件型号:TMS320F28375S

我有一个与此帖子非常类似的问题:

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000-microcontrollers---internal/f/c2000-microcontrollers---internal-forum/416020/tms320f28334-fit-rate?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn29500#

为了提出用于安全功能计算的电子组件时 基故障、我的客户一直在使用供应商的 IC 时基故障数据。 该客户最近要求使用 SN29500中的预测#开始使用更保守的方法。

 因此,以下问题:

  1. 一般是否为 IC 提供 SN29500-2时基故障计算所需的 IC 结构数据? (即门的数量和/或晶体管的数量等) 获得这些信息的难度有多大?
  2. 是否可以 说明以下部件基于 SN29500的时基故障计算:
    1. TMS320F28375SZWTT
    2. F280049PZS
    3. TMS320F28335PGFA  
  3. 如何 比较基于 SN29500的时基故障数字与通过 TI 可靠性测试以及 TI 网站上报告的时基故障数字?
  4. 基于 SN29500的时基故障数字对现实世界是否有任何意义?
  5. 对于使用 SN29500-2进行 FIT 与实际 TI 可靠性测试数据进行安全功能计算评估的情况、TI 有何看法?

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lenio,

    您是否查看过本文档、对回答这些问题有任何帮助?

    https://www.ti.com/lit/pdf/sloa294?keyMatch=SLOA294

    此致、

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    该文档是有用的-谢谢!

    然而,仍然存在一个大问题。 如果客户确实需要针对 C2k 器件的 SN29500、我们是否能够提供所需的额外信息、例如芯片中的晶体管数量或 可能需要的任何其他数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lenio:

    晶体管数量信息被认为是 TI 机密–最高限制 ,因此不能与客户共享。

    此致、

    阿米尔·奥马尔