This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:使用 TMDSCNCD28379D (F2837x controlCARD 修订版1.3)连接到定制电路板

Guru**** 2367430 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245786/tmdscncd28379d-connection-using-tmdscncd28379d-f2837x-controlcard-rev-1-3-to-custom-board

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好、TI 团队:

我使用 TMS320F28386SPTPQR 微控制器创建了一个电路板。 我想知道我是否可以使用 TI TMDSCNCD28379D (F2837x controlCARD 修订版1.3)中的调试器来连接  TMS320F28386SPTPQR 微控制器、或者该调试器是否具有一些特定的设置来与板载微控制器配合使用?

我曾尝试轻触 TI TMDSCNCD28379D (F2837x controlCARD 修订版1.3)卡调试器来连接电路板、但给出了如下错误

"IcePick_C_0:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.8.0.00235)"。

 

因此、只需尝试查看我的电路板或 TI TMDSCNCD28379D (F2837x controlCARD 修订版1.3)卡调试器是否无法用于其他电路板即可。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    控制卡调试探针不应有任何阻碍其与其他 C2000器件搭配使用的元素。 似乎很难从 controlCARD 中抽头信号。 您将需要从 controlCARD 调试探针获得 TMS、TCK、TDI、TDO 和 TRST 信号。 此外、您如何设置目标配置? 您能否发布测试连接的输出日志? 它应该会显示与您的错误相同的消息。

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    感谢您的答复。

    请参阅随附的  TMS320F28386SPTPQR 控制器的测试连接日志和目标配置。

    我能够从 controlCARD U6 (2和3)、U7 (2和3)和 U8 (7) IC 引脚以及板载仿真器接地端轻触 TMS、TCK、TDI、TDO 和 TRST 信号。 由于该引脚直接与板载调试器接地相连接、因此不清楚这是否会在连接期间产生任何问题。

    e2e.ti.com/.../DebuugerTestLogs.txt

    e2e.ti.com/.../TMS320F28386S_5F00_TC.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的、您还需要接地信号。 您的目标配置文件看起来是正确的。  

    在尝试这样做的时候、很多事情都可能会导致问题。 请浏览此页面: https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html#buffered-case

    可能导致该问题的一个因素是 JTAG 信号布线/线的长度、不应超过6英寸。 您还可以尝试在目标配置的"Advanced"选项卡中降低 TCK 频率吗?

    我建议您在可行的情况下购买独立的 JTAG 调试探针、因为它将更易于使用。 在上面的链接中、有一个适用于 C2000器件的 JTAG 调试探针列表。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、再次感谢您提出所有这些建议。 我能够使用 controlCARD 调试器探针连接到我的板。 删除了这些问题后、我已经添加了22E 的串联电阻器和所有 JTAG 信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、很高兴您的问题得到解决。