This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:Code Composer Studio 2.21.13不可用

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247024/tms320f2812-code-composer-studio-2-21-13-not-available

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: CCStudio

团队、

我正在我的一个旧项目中使用 TMS320F2812、旧版软件似乎只有很少的问题、我正在解决这些问题。

该软件构建于 德州仪器 Code Composer Studio 2.21.13之上。

我在 TI 网站中找不到此编译器版本、您能帮助我下载此版本的 IDE 吗?

谢谢。

法埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Veera,

    您可以 在此页面上下载各种 CCS 版本。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer:

    旧工程在  Code Composer Studio 2.21.13上开发、使用 DSP BIOS。

    该项目专为 TI DSP TMS320F2812开发

    我无法在 CCS 12.3中打开该工程文件*。pjt。

    您能否指导我如何在当前 CCS 版本中打开该旧工程。

    谢谢。

    法埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否指导我如何在当前 CCS 版本中打开此旧工程。

    请参阅:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ANA-2UvaDVeIvwRHD7a0Sw__ccs_devtools__FUz-xrs__LATEST

    虽然上面的文章提到 CCS 3.3,但 CCS 2.x 和3.x 的项目管理系统基本相同,因此该文章仍应相关。

    请注意、您正尝试从 CCS 2.x 项目迁移到 CCS 12.x、这是一个很好的跳转。 根据项目的复杂程度、迁移过程可能很混乱。

    先河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实使用导入旧的 CCS 3.3工程选项导入了该工程、并尝试在 CCS 12.3中构建

    我得到了一堆错误,一个错误我发现常见在所有源文件,不能打开源文件"std.h".

    我不能解决这个问题、而且在导入工程时我没有任何包含 DSP/BIOS 的选项。

    您能帮助解决这些问题吗?

    谢谢。

    法埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我遇到很多错误,一个常见于所有源文件的错误,无法打开源文件"std.h"。

    检查工程编译属性、特别是 Include 搜索路径

    我无法解决此问题同时,我在导入项目时没有任何包含 DSP/BIOS 的选项。

    请注意:

    A) CCS 12不随 DSP/BIOS 一起提供。 它需要单独安装。

    b) CCS Eclipse (CCSv4及更高版本)仅支持 DSP/BIOS 5.4x 及更高版本、这些版本依赖于基于 BIOS tcf 的配置文件。 如果您使用的是基于 cdb 的 BIOS 配置文件,则表示您使用的是较旧的 BIOS 版本(4.x)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是在导入旧工程后使用选项导入旧 CCSV3.3工程生成的编译日志


    ****项目 PMC 的纯净配置版本 Release_Flash ****

    "C:\\ti\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12 clean -O

    DEL /F "PMC.OUT"
    DEL /F "AppMsg.lst""AppMsgLoader.lst""AudioIntf.lst""CodeStartBranch.lst""Commop.lst""CommOpRx.lst""CommOpTx.lst""Commoptx.lst""CrcDef.lst""DSP28_VariableS.lst"
    Del /F "AppMsg.obj""AppMsgLoader.obj""AudioIntf.obj""CodeStartBranch.obj""Commop.obj""CommOprx.pi""Commoprx.obj""GlobalOptx.obj""CrcDef.obj""VariableDefs.obj"
    DEL /F "AppMsg.d""AppMsgLoader.d""AudioIntf.d""CommOP.d""CommOpTRL.d""Commoptx.d""CrcDef.d""dsp28_GlobalableDefs.d""GPIO.d""PIECTRL.d""
    DEL /F "AppMsg.asm""AppMsgLoader.asm""AudioIntf.asm""CodeStartBranch.asm""Commop.asm""CommOpRx.asm""GlobalOptx.asm""CrcDef.asm"
    DEL /F "CodeStartBranch.d""boots28.d"
    无法找到 C:\MCS_HVAD\DSP_BIOS\PMC\Release_Flash\PMC.out
    无法找到 C:\MCS_HVAD\DSP_BIOS\PMC\Release_Flash\AppMsg.asm
    无法找到 C:\MCS_HVAD\DSP_BIOS\PMC\Release_Flash\CodeStartBranch.d
    已完成清洁

    ****构建完成****

    ****项目 PMC 的配置版本闪存****构建

    "C:\\ti\\ccs1230\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 12所有-O

    "C:/MCS_HVAD/DSP_BIOS/PMC/preBuildStep_Release_Flash.bat"
    已复制1个文件。
    已复制1个文件。

    生成文件:"../AppMsg.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"AppMsg.obj"的配方失败
    无法找到 C:\MCS_HVAD\DSP_BIOS\PMC\PMC.hex
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../AppMsg.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[AppMsg.obj]错误1
    生成文件:"../AppMsgLoader.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"AppMsgLoader.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../AppMsgLoader.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[AppMsgLoader.obj]错误1
    生成文件:"../AudioIntf.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"AudioIntf.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../AudioIntf.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[AudioIntf.obj]错误1
    生成文件:"../CommOP.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"Commop.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../CommOP.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[Commop.obj]错误1
    生成文件:"../CommOpRx.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"CommOpRx.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../CommOpRx.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[CommOpRx.obj]错误1
    生成文件:"../CodeStartBranch.asm"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。
    已完成构建:"../CodeStartBranch.asm"

    生成文件:"../CommOpTx.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"CommOptx.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../CommOpTx.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[CommOpTx.obj]错误1
    生成文件:"../CrcDef.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"CrcDef.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../CrcDef.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[CrcDef.obj]错误1
    生成文件:"../DSP28_GlobalVariableDefs.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"SP28_GlobalVariableDefs.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1编译"../DSP28_GlobalVariableDefs.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[DSP28_GlobalVariableDefs.obj]错误1
    生成文件:"../GPIO.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"gpio.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../GPIO.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[gpio.obj]错误1
    生成文件:"../PIECTRL.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"PIECTRL.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../PIECTRL.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[PIECTRL.obj]错误1
    生成文件:"../ProtIntf.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"ProtIntf.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../ProtIntf.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[ProtIntf.obj]错误1
    生成文件:"../ProtMsg.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"ProtMsg.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../ProtMsg.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[ProtMsg.obj]错误1
    生成文件:"../Protocol.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"Protocol.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1编译"../Protocol.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[Protocol.obj]错误1
    生成文件:"../SafeStr.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"afeStr.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../SafeStr.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[SafeStr.obj]错误1
    生成文件:"../Serial.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"serial.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../Serial.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[Serial.obj]错误1
    生成文件:"../sysctrl.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"ysctrl.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在"../sysctrl.c"的编译中检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[sysctrl.obj]错误1
    生成文件:"../XINTF.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标'xintf.obj'的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../XINTF.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[XINTF.obj]错误1
    构建文件:"../ad.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"ad.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../ad.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[ad.obj]错误1
    构建文件:"../appl_ver.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"appl_ver.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../appl_ver.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[appl_ver.obj]错误1
    生成文件:"../audio_dio.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"audio_dio.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../audio_dio.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[audio_dio.obj]错误1
    构建文件:"../Coastdown.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"coastdown.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../coastdown.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[coastdown.obj]错误1
    生成文件:"../boots28.asm"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。
    已完成建设:"../boots28.asm"

    构建文件:"../换 向.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标的食谱"换向.obj"失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../pacment.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[pacment.obj]错误1
    生成文件:"../connect.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"connect.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../connect.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[connect.obj]错误1
    生成文件:"../crc.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"crc.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../crc.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[crc.obj]错误1
    构建文件:"../errrtn.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"errrtn.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../errrtn.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[errrtn.obj]错误1
    编译文件:"../ev.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"ev.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../ev.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[ev.obj]错误1
    生成文件:"../fault.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"fault.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../fault.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[fault.obj]错误1
    生成文件:"../flash.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"flash.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../flash.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[flash.obj]错误1
    生成文件:"../flow.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"flow.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../flow.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[flow.obj]错误1
    生成文件:"../flowtable.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"flowtable.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../flowtable.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[flowtable.obj]错误1
    生成文件:"../main.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"main.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../main.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[main.obj]错误1
    生成文件:"../motorctrl.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"motorctrl.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在"../motorctrl.c"的编译中检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[motorctrl.obj]错误1
    生成文件:"../PCA.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"pa.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1编译"../PCA.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[pa.obj]错误1
    生成文件:"../pid.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"pid.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../pid.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[pid.obj]错误1
    生成文件:"../pioner_arals.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"pioner_alars.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../pioner_alars.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[pioner_alars.obj]错误1
    生成文件:"../Queue.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"queue.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../Queue.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[queue.obj]错误1
    生成文件:"../speed.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"peed.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../speed.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[speed.obj]错误1
    生成文件:"../start.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"start.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../start.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[start.obj]错误1
    生成文件:"../capture.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"struction.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../capture.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[income.obj]错误1
    生成文件:"../SW_ver.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"sw_ver.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../SW_VER.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[sw_ver.obj]错误1
    生成文件:"../task.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"task.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../task.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[task.obj]错误1
    正在生成文件:"../unload.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"unload.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1编译"../unload.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmak[1]:***[unload.obj]错误1
    生成文件:"../util.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"util.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1编译"../util.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[util.obj]错误1
    生成文件:"../wash.c"
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"wash.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    1在编译"../wash.c"时检测到灾难性错误。
    编译终止。
    gmake[1]:***[wash.obj]错误1
    gmake[1]:目标"main-build"由于错误而未重制。
    gmake:***[全部]错误2
    Makefile:177:目标"全部"的食谱失败

    ****构建完成****

    能帮我解决与 CCS 相关的错误吗、我看到大多数错误都是 gmake 的错误。

    谢谢。

    法埃拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    调用:C2000编译器
    "c:/ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 PMC"-v28 -ml -mt /packages/ti/xdais --include_path="C:/MCS_HVAD/code/SP00690_PMC/SE-0000-28-5 Rev 004-A Source /ti/ccs1230/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include
    备注#24038-D:-output_all_syms 已被弃用,并将在后续版本中删除。 这现在是编译器的默认行为。

    >>编译失败
    subdir_rules.mk:9:目标"wash.obj"的配方失败
    命令行错误#1966:无法打开源文件"C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include":无效参数

    这是不对的:

    - preinclude="C:/CCSTUDIO_v3.3/BIOS_5_33_06/packages/ti/bios/include"

    -preinclude 选项需要的是头文件,而不是路径。 您是否添加了此选项? 如果您要将其添加为包含路径选项、则应在--include_path 下执行。