This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021-Q1:SPI 菊花链多个 TMS320F280021中的失效防护行为

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1245961/tms320f280021-q1-fail-safe-behavour-in-spi-daisy-chaining-multiple-tms320f280021

器件型号:TMS320F280021-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F280021

您好!

我想问一下控制多个 SPI 从器件的最安全方法是什么(我使用 TMS320F280021作为 SPI 从器件)。 如果菊花 链中的1个 SPI 从器件发生故障、会发生什么情况? 如果链在从裸片时发生故障、我该如何防止这种故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hac 您好!

    很抱歉推迟回复。 您能解释一下您的系统架构是什么样子的吗? 这些器件是如何以菊花链方式连接的? 这听起来更像是软件挑战、而非硬件/SPI 挑战。 换句话说、固件必须有某种方法来确定链中的从器件已停止响应。