请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2800157-Q1 您好、专家:
从数据表可知、F2800157可支持1Mbps 位速率。
对于 CAN FD、最大 位速率是多少?
我的客户需要5Mbps。 F2800157可以这么做吗?或者其他建议?
Br、
弗兰克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家:
从数据表可知、F2800157可支持1Mbps 位速率。
对于 CAN FD、最大 位速率是多少?
我的客户需要5Mbps。 F2800157可以这么做吗?或者其他建议?
Br、
弗兰克