This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800157-Q1:F2800157 CAN FD 的最大位速率

Guru**** 2549970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248214/tms320f2800157-q1-the-max-bit-rate-of-can-fd-for-f2800157

器件型号:TMS320F2800157-Q1

您好、专家:

从数据表可知、F2800157可支持1Mbps 位速率。

对于 CAN FD、最大 位速率是多少?

我的客户需要5Mbps。 F2800157可以这么做吗?或者其他建议?

Br、

弗兰克