This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280021:晶振选择帮助

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD2800137, LAUNCHXL-F2800137, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247845/tms320f280021-help-for-crystal-selection

器件型号:TMS320F280021
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F2800137LAUNCHXL-F280025C、TMDSCNCD2800137

尊敬的所有人:

我需要帮助来为 TMS320F28002x 和/或 TMS320F280013x 定义一个晶体。

似乎很难遵守所有要求,特别是:

在另一方面、我看到一些 TI 专家建议使用的内容与 TI 评估板上使用的相同。

根据我的分析、不同的评估使用这些组件:

LAUNCHXL-F2800137 EVM

'ECS-200-8-30B-CKM

LAUNCHXL-F280025C

ECS-200-8-30B-CKM

TMDSCNCD2800137

ECS-200-8-30B-CKM

TMDSCNCD280025

ECS-200-18-30B-AGN-TR

未指定此元件>= 1mW、也不使用阻尼电阻。 有风险吗?

也可以使用3引脚谐振器、我在帖子中看到您可以分享 Murata 的一些数据:

有可能接收吗?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manu:

    驱动电平是指电子振荡器提供以及晶体耗散的功率。 晶体制造商数据表中指定的最大驱动电平通常是晶体在不损坏或显著缩短使用寿命的情况下可以耗散的最大驱动电平。 另一方面、电子振荡器指定的驱动电平是它可以提供的最大功率。 电子振荡器提供的实际功率不一定是最大功率、具体取决于晶体和电路板元件。

    如果电子振荡器的实际驱动电平超过晶体的最大驱动电平规格、则应安装阻尼电阻器(Rd)以限制电流并降低晶体的功率耗散。 请注意、Rd 会降低电路增益;因此、应评估要使用的实际值、以确保满足启动和持续振荡的所有其他条件

    是的、 我们建议使用 ECS-200-8-30B-CKM、因为我们会使用 EVM 上的这些晶体电路进行验证、并且 根据您选择的晶体、拥有阻尼电阻器更好。  

    另请参阅此 E2E、它详细描述了: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/768014/tms320f280049-crystal-driving

    此致!

    乌塔姆·雷德迪·派拉