This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM470R1B1M-HT:如何使用 Jlink 刷写 TMS470R1B1M?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS470R1B1M, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248159/sm470r1b1m-ht-how-to-flash-the-tms470r1b1m-using-jlink

器件型号:SM470R1B1M-HT
Thread 中讨论的其他器件:TMS470R1B1MSEGGER

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

我看到有几个人在 TI 官网上谈论这个问题。 但事实并非如此。 我需要寻求帮助、因为程序无法下载、项目停止、这会造成严重后果。

问题:

(__LW_AT__1)TMS470R1B1M 微控制器在程序调试期间卡在繁忙的接口中、无法下载程序。 目前、两台单芯片计算机也存在同样的问题。 首先可以下载单芯片计算机程序、一段使用期后就不能下载。

现象:

电路板的工作电压和电流正常、晶体振荡器的输出信号正常、两个复位引脚正常、但程序无法下载。

(__LW_AT__2 μ s)SEGGER J-Flash 连接、提示:

无法检测到 CPU 时钟速度。回读下载到 RAM 的测试代码失败。

无法测量 CPU 时钟频率

连接失败

谢谢。此致、