This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:以太网 CSS 示例入门

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247750/tms320f28388d-getting-started-with-ethernet-css-examples

器件型号:TMS320F28388D

大家好!

我将要为以太网使用 CCS 示例、从 basic_TX_RX_loopback 开始。 我不知道该怎么做。 如.c-文件中所述、我使用它运行 C28x CPU 代码来配置时钟、但之后如何运行示例?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    只能从 CM 内核访问以太网、因此必须在 CM 内核上加载示例并运行。   

    在 CCS 调试会话中、您可以连接至 CM 内核、加载并运行以太网示例、与在 C28x 端执行的操作类似。  在此之前、您必须在配置时钟的 C28x 内核上运行代码。  

    此致

    西达尔特