This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何用 C 代码读取 PC?

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247054/tms320f280039-how-to-read-pc-in-c-code

器件型号:TMS320F280039

尊敬的香槟:

我是为我们的客户提出这个问题的。

用户如何读取 C 代码中的寄存器程序计数器(PC)?

如果无法用 C 代码读取、用户如何在 asm 代码中读取?

韦恩·黄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以在 C 中使用内联汇编函数读取 PC:"__asm (" MOV XAR5、PC");"。 您可以 将该寄存器的值写入一个已知位置、然后将其读取为一个变量。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    您能否让它更清晰:"您可以 将该寄存器的值写入一个已知位置、然后将其读取为一个变量"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您可以参考 《C28x 指令集参考指南》中的"C28x 汇编语言指令"一章、但我其实是在尝试指导您参考 MOV 指令、该指令允许将 XARn 寄存器写入32位位置(MOVL loc32、XARn)。 您可以参阅此文档、了解如何使用此汇编指令。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Omer:

    用户询问在这些指令之间是否存在中断?

    例如、在下面的伪代码中、

    ASM (" MOV XAR5、PC");

    优先级较高的 ISR 就在这里...

    ASM (" MOVL loc32、XAR5")

    读 loc32

    当在 ISR 中使用 XAR5时、用户需要考虑。

    进入 ISR 并离开 ISR 时、XARn 是否始终由 CPU/C 编译器保存上下文(推入/弹出)?

    或者用户应该使用 EINT;DINT;

    赞  

    Dint;

    ASM (" MOV XAR5、PC");

    ASM (" MOVL loc32、XAR5")

    读 loc32

    EINT;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    从我在已测试的项目中看到的内容来看、如果使用了 ISR、它会始终推送 其中直接使用的任何寄存器(即、如果在用于 ISR 的汇编中使用了 XAR0、 ISR 将确保在进入例程时将 XAR0推入堆栈);然而、我不知道这是否可以肯定编译器始终会对任何函数调用执行此操作、例如从 ISR 内调用函数的情况。 我会与另一位专家确认这一点。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果使用 ISR,它总是推送 其中直接使用的任何寄存器

    没错。  有关更多详细信息、 请在 C28x 编译器手册 中搜索标题为 __interrupt 关键字的子章节

    谢谢。此致、

    -乔治