This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:CLB 功能

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248636/tms320f280025c-clb-function

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好、专家!

我在使用 tms320f280025C 的 CLB 外设时、研究了 C2000WARE 中的示例。

对于 CLB 的工程1 (组合逻辑)、发现 SYSCfg 文件配置中 LUT 的逻辑信息(如下面的图1所示)未反映在代码中。

它是否在图2所示的函数中? 如何理解此函数? 您对此有何评论? 谢谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    正确、该函数使用 CLB 工具中创建的公式来配置 LUT 子模块。 配置的 LUT 函数会编码为一个十六进制值、您可以在 clb_config.h 函数中看到该值

    我们设计此 CLB 工具是为了抽象掉用于配置 CLB 的实际位操作、因为 CLB 用户很难理解这种操作。

    此致、

    彼得