This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:Code Composer Studio V5在 Windows 10/11中引入问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246089/tms320f28335-code-composer-studio-v5-instillation-problem-in-windows-10-11

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

在 Windows 10/11中安装参考代码 composer studio V5软件时遇到问题、请查看附件中的屏幕截图并显示错误。

帮助我们尽早解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    CCSv5非常旧、Windows 10/11在此版本 CCS 发布后发布(CCSv5于2010年发布、Windows 10于2015年发布、Windows 11于2021年发布)。 在 CCS 创建操作系统之前、不能真正保证对该操作系统的支持、至少我知道这一点。 您不下载最新版本的 CCS 或 CCS Theia 是否有原因? F28335器件仍受较新版本的 CCS 支持、因为它依赖于 C2000Ware、该器件对大多数器件保持向后兼容性。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amir:

    我们能够在安装在 Windows 11 OS 中的 CCS V5中编译 TMS320F28335的源代码、但实际的问题是 UART 串行通信、它配置为9600比特率、 向垃圾字符我们保留了正常工作的 硬件这个问题是持久 的,即使我们更改了 具有相同配置的笔记本电脑。
    我们已经尝试将项目从 CCS v5迁移到 CCS v10、没有按照要求运行、 因此我们一直只使用 CCS v5、但现在笔记本电脑操作系统自动更新新版本以实现安全目的、而且新笔记本电脑预装了最新的 Windows 11操作系统。
    如果 TI 共享迁移文档、 以使旧 CCS V5项目与新的 CCS v10/11版本兼容、以及任何权变措施解决 IDE 问题或编译器问题、则与库包相关的问题
    谢谢。此致、
    穆拉利·普拉萨德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murali、

    UART 串行通信,配置为9600比特率,提供垃圾字符

    如果此类问题在笔记本电脑等电脑中持续存在、那么您确定这不是程序代码问题吗? 它是否在某个点工作、然后突然不工作? 如果是、 这两个实例之间进行了哪些更改?

    如果 TI 共享迁移文档, 以使旧的 CCS V5项目与新的 CCS v10/11版本兼容[/报价]

    有一个针对 CCS 3.x 的迁移指南、但是你可以检查以查看是否有任何与你相关的注释。

    https://www.ti.com/lit/an/spracr4a/spracr4a.pdf

    此致、

    阿米尔·奥马尔