主题中讨论的其他器件:controlSUITE
我们正在尝试从 controlSUITE/lib/fpu/v1.4/x28335_RFFT 中执行 FFT 实验
a)当我使用 TI 的 RFFT 代码时、为什么 CCS 上的幅度和频率图形不清晰? 在哪里可以看到某种等波纹类型的波呢?
B)如果您 使用 CCS 的 FFT 图、则其输出幅度与频率间的关系非常明显。 什么内置 CCS 代码更出色? 请说明。
下面是我们正在使用的 RFFT 的图形结果。 其中 DualtimeA-0是输入阵列 RFFTin1Buff、DualtimeB-0是输出阵列 RFFToutBuff、Magnitude-1是幅度阵列 RFFTmagBuff。
雷达步进设置为10kHz 正弦频率。