必须采取哪些步骤才能使用 XDS100v2的虚拟 COM 端口通过 UART 接口与 MCU 通信、但不运行 Code Composer Studio?
当前状态:
- 从 CCS 进行器件编程后、PC<->MCU 通过 XDS110的 UART 进行串行通信成功
- 从 HSECDOCK 上拔下电源线、使 MCU 下电上电后重新建立通信
- XDS100仿真器下电上电后、通信失败
- 代码正在运行、如闪烁的 LED、对输入的正确响应等所证明。
- 来自 PC 的串行端口 TX 成功、通过 TX 引脚上的 LED 闪烁进行指示)、但没有接收到来自 MCU 的响应
我已浏览过 controlCARD 的用户指南 和 XDS100产品页面、并在 e2e 论坛上进行了搜索、但尚未找到解决方案。