This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:关于"maxVsMag_V"Motor Control SDK 中 universal_motorcontrol_lab 中的参数?

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246677/tms320f280025-about-maxvsmag_v-parameter-in-universal_motorcontrol_lab-of-motor-control-sdk

器件型号:TMS320F280025

大家好。

我 通过参考开发套件、使用新设计制作三相电机(PMSM)电路板来进行测试。

逆变器的前端具有交流/直流转换器、其功能是对三相交流输入进行整流。
当三相输入电源为 AC380V 时、输出约513VDC、当输出 AC440V 时、输出约600VDC。
逆变器使用来自前端的 VDC 输出作为直流母线电压。

电机的额定电压为380V。

问题1: 我想保持电机的最大额定电压(380V)、即使直流母线电压根据三相输入功率发生变化也是如此。
    我正在为此检查"maxVsMag_V"参数。
    如下图所示、我了解"maxVsMag_V"参数与直流母线电压相关。
   您能推荐我需要处理的内容吗?

问题2. "maxVsMag_V"中的电压是指 RMS 电压? 还是最大电压?
    下图使用电机的额定电压。

 < user_mtr1.c >


问题3: 所有电机电流设置值(USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A、USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A)是否均为 RMS 值?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam-Mo:

    请在下面回答您的三个问题。

    1. 是的、MAX 电压输出将随您实际检测到的直流母线电压而变化
    2. 这将与您的电机的额定电压相匹配。
    3. 将分两部分回答:
      1. USER_MOTOR1_MAX_CURRENT_A 具有峰值电流振幅、为软件限制。  如需了解更多相关信息、请参阅文档的第5.1.4节"最大电流 ":https://www.ti.com/lit/spruhj1
      2. USER_MOTOR1_OVER_CURRENT_A 也具有峰值电流幅度、并在过流条件下间接设置 C2000的 CMPSS 模块跳闸。 这是 C2000内部的硬件限制。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。 凯文

    感谢您的答复。

    我想获得一些关于理解该计划的确认。

    问题1: 我知道 maxVsMag_V 参数是正弦波的最大值。 是这样吗?

    问题2. 在代码中、据了解、maxVsMag_V 最初施加电机的 RMS 额定电压、然后根据 中断例程中的直流母线电压而施加。 是这样吗?

    问题3: 当直流母线电压在中断例程中被施加到 maxVsMag_V 时、我明白直流母线电压是通过 maxVsMag_pu 控制的、因为直流母线电压是一个不可控制的参数。 是这样吗?

    问题4: 如果 maxVsMag_V 电压在直流母线电压大于电机最大电压的条件下固定、以便维持同一电机的额定电压、即使直流母线电压因安装而异、也不存在任何问题 环境?.

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam-Mo:

     maxVsMag_V 和 maxVsMag_pu 值设定代码中 Id 和 Iq PI 电流控制器输出的最大幅度。 另请参阅 SPRUHJ1I 的第5.1.8节"最大电压矢量"、了解更多详细信息。

    此致!

    凯文