This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:如何从 TMS320F28035迁移到 TMS320F280039C

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1244440/tms320f280039c-how-to-migrate-from-tms320f28035-to-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F28035

您好!  

我是一名实习生、被授予了一项任务、谁是固件新手。

IM 尝试将 PWM 代码从 TMS320F28035迁移到 TMS320F280039C。

由于不同的封装、您能否告诉我应该在哪里更改它?

谢谢。
丹麦文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个处理器的寄存器名称相同、则可以使用相同的程序、您只需更改目标配置设置和存储器配置(RAM/Flash CMD)文件即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,

    由于您要从第2代器件迁移到第3代器件、因此没有符合您要求的直接迁移指南。 您可以选择以下两种方式之一:

    第一种解决方案: 使用这2个迁移指南、执行到所需器件的移植 F2802x/2803x_to_F28002x_migration_guide + F28002x_to_F28003x_migration_guide  (或)

    第二种解决方案:  Gen2_TO_Gen3之间有很大的差异和改进。 另外、也是重新写入任何第3代器件固件的好选择。  

    如果您有任何其他需要、请告诉我。

    此致!  

    乌塔姆·雷德迪·派拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,

    我希望您已获得所需的所有信息。 我将继续并关闭该主题。  

    如有 任何支持、请随时创建新帖子。

    此致!

    乌坦姆