This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025-Q1:与非汽车版本的比较

Guru**** 2896560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249150/tms320f280025-q1-comparison-with-non-automotive-version

器件型号:TMS320F280025-Q1

您好、

客户需要比较 F280025和 F280025-Q1。 我已经告诉客户、与 FW 开发相比并无太大区别。 您能否帮助分享一些详细的重要差异、例如温度范围/特定标准验证?

非常感谢!

乔伊斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joyce、

    正确、因为 F280025和 F280-025-Q1之间的 SW/FW 侧没有差异。  主要区别在于、F280025-Q1器件符合 AEQ Q100标准、可满足更严格的汽车应用要求、而 F280025则不然。

    此致、

    约瑟夫