This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:从闪存引导、不使用任何 GPIO

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249034/tms320f280049c-boot-from-flash-without-using-any-gpio

器件型号:TMS320F280049C

我想在上电时从闪存引导、而不使用任何 GPIO 引脚(f280049C)。

由于这是 OTP 修改、因此我希望在进行任何更改之前明确确认这些步骤(尽管有许多有关此主题的帖子)。

1.确认链接器命令文件包含: begin : origin = 0x080000, length = 0x000002

2.在 f28004x_dcsm_z1otp.asm 文件中:

      通过更改 以下行修改 Z1-OT-BOOTPIN-CONFIG:

         .long 0x5AFFFFFF;Z1OTP_BOOTPIN_CONFIG  

3.在同一文件中,通过更改以下行来修改 Z1-OTP-BOOTDEF-LOW:

          .long 0xFFFFFF03;Z1OTP_BOOTDEF_LOW

请确认。