This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD2800157:TMDSCNCD2800157

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249624/tmdscncd2800157-tmdscncd2800157

器件型号:TMDSCNCD2800157
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

大家好、

现在我正在使用 TMDSCNCD2800157 控制卡,利用 INSTASPIN-FOC 方法进行 BLDC 电机评估。

我的问题分为以下2个部分:

1. c:\ti\cc2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_4_02_01_00\solutions\universal_motorcontrol_lab\f280015x 我正在使用该 CCS 工程。

  是否有任何文档、如何使用 user_mtr1.h 文件参数进行电机控制?

2.如何调整 我们电机的 Kp 和 Ki,因为 user_mtr1中有默认的 Kp 和 Ki。 h 如所附文档中所示。  

提前感谢。