主题中讨论的其他器件:TMS320F280049、 TIDM-02008、TIDM-02013
您好!
在 TIDM02008解决方案中是否可以将28049主代码转换为 F2800137代码? 如何操作? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TIDM02008解决方案中是否可以将28049主代码转换为 F2800137代码? 如何操作? 谢谢!
尊敬的 Luoyongg:
感谢您耐心的解释。 您是否计划使用用于 F28003x 的 TI 控制卡或定制设计的控制板? 我可以知道移植的原因吗?
请参阅以下移植指南以了解差异、并参阅 TIDM-02008设计指南中的外设要求。 我最初的观察是 F28003x 具有足够的 PWM 通道、ADC 实例和 CMPSS 来实现该解决方案。
谢谢
斯里坎特
尊敬的 Luoyoongg:
基于"表3-1。 用于板载功率级控制的主要控制器外设"从 TIDM-02008设计指南文档中、您应该能够移植到 F28003x。
除了我分享的文件外、没有其他文件可用于此迁移。 您可能必须遵循实验用户指南中的通用说明、以便根据要设计的电路板更改 hal.c 和 hal.h 文件中的器件配置代码。
根据电路板所需的 GPIO 和接口、设置 F28003x 上的 PWM。 您还可以参阅 TIDM-02013设计的 TTPLPFC 部分、其中 F28003x 器件用于具有两个交错相位的 TTPLPFC。 但请注意、一些控制算法可能与 TIDM-02008设计不同。
谢谢
斯里坎特