This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:C2000微控制器论坛代码迁移

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02013, TMS320F280049, TMS320F2800137, TIDM-02008
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1248106/tms320f2800137-c2000-microcontrollers-forum-code-migration

器件型号:TMS320F2800137
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049TIDM-02008、TIDM-02013

您好!

在 TIDM02008解决方案中是否可以将28049主代码转换为 F2800137代码? 如何操作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕你的问题不是很清楚。 没有称作"28049"的器件。 您是否指的是 TMS320F280049? 此外、您需要澄清"主代码"的含义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉没有清楚地解释我的问题!
    我的意思是、我要将 TIDM02008电源解决方案的代码移植到 TMS320F2800137。 TIDM02008电源解决方案的主要控制方式是 TMS320F280049。 是否可以实现将 TMS320F280049代码转换为 TMS320F2800137代码的便捷方式? 如何操作? 我看到 TMS320F2800137新产品发布的培训之前提到过这一点、但没有进行过多详细介绍。 我不知道如何实现不同芯片间的代码转换。 您是否有相关信息需要提供?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luoyongg:

    感谢您耐心的解释。 您是否计划使用用于 F28003x 的 TI 控制卡或定制设计的控制板? 我可以知道移植的原因吗?

    请参阅以下移植指南以了解差异、并参阅 TIDM-02008设计指南中的外设要求。 我最初的观察是 F28003x 具有足够的 PWM 通道、ADC 实例和 CMPSS 来实现该解决方案。  


    https://www.ti.com/lit/ug/spruiw3/spruiw3.pdf?ts=1689285495157&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    谢谢
    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Srikanth Yerra

     我们计划参考 TIDM-02008的设计、设计以 F2800137作为主控件的电源控制板。 我想找到一个简单的方法来移植代码,我不想浪费太多的时间。 如您所说、我是否可以通过参考您通过某种软件提供的文档、假设 F280049代码直接转换为 F2800137代码?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Luoyoongg:  

    基于"表3-1。 用于板载功率级控制的主要控制器外设"从 TIDM-02008设计指南文档中、您应该能够移植到 F28003x。  

     除了我分享的文件外、没有其他文件可用于此迁移。 您可能必须遵循实验用户指南中的通用说明、以便根据要设计的电路板更改 hal.c 和 hal.h 文件中的器件配置代码。

      根据电路板所需的 GPIO 和接口、设置 F28003x 上的 PWM。 您还可以参阅 TIDM-02013设计的 TTPLPFC 部分、其中 F28003x 器件用于具有两个交错相位的 TTPLPFC。 但请注意、一些控制算法可能与 TIDM-02008设计不同。


    谢谢

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢!  斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的光临!