This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:controlCARD 28388D 上20MHz 晶体的 FreeRTOS 中的节拍计算延迟

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249132/tmdscncd28388d-tick-calculation-delay-in-freertos-with-crystal-20mhz-on-controlcard-28388d

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我目前正在使用28388D controlCARD 进行开发、如主题中所述。

我已将 controlCARD 上的晶体配置为以20MHz 的频率运行。

当从 C2000Ware 4.3使用 FreeRTOS 并将时钟设置为20000000U 时、Tick 本身以125ms 运行、而不是预期的100ms 计时器运行。

它似乎固定在25MHz 的计算值上。 如何更改此设置? (1.25倍)

在 device.h 中,我已将 DEVICE_OSCSRC_FREQ 设置为20000000U,在 FreeRTOSConfig.h 中,我已设置#define configCPU_CLOCK_Hz ( unsigned long ) 200000000 )。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否使用 USE_20MHz_XTAL 预定义符号?  这可确保将 PLL 配置更新为使用20MHz XTAL

    FreeRTOS 根据  FreeRTOSConfig 中的 configCPU_CLOCK_Hz 和 configTICK_RATE_Hz 宏配置节拍计时器。 XTAL 频率不是参数。 您的 PLL 配置可能不正确、 CONFIGCPU_CLOCK_Hz 值与实际 CPU 频率不匹配。 请尝试 将  USE_20MHz_XTAL 作为预定义符号添加到项目中

    此致、

    维纳