This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:XRS 复位和引导过程

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1243486/tms320f28335-xrs-reset-and-boot-process

器件型号:TMS320F28335

大家好!


您可以考虑如果我们请求 F28335启动过程吗?


我们认为、如果 XRS 引脚从外部驱动至低电平、F28335必须复位。
但是、我们的客户希望在没有 XRS 状态的情况下运行 F28335。
是否有任何方法可以在没有 XRS 状态的情况下开始执行?


我们认为 F28335启动代码从 XRS 开始、通过外部驱动很高。
是否有任何设置需要等待时间才能启动引导代码?

此致、

松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员

    我们不得不说、您的日子非常忙碌、但您能给我们一些更新吗?

    此致、

    松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    1) 1)您可以使用软件复位来执行热复位、这与切换 XRS 引脚类似。

    2) 2)有关时序、请参阅 图7-5。 器件数据表中的热复位、其中 XRS 时序图显示了相关值。

    谢谢。
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克·桑

    感谢您的回复!

    1)您可以使用软件复位执行热复位、类似于切换 XRS 引脚。

    我们的客户不 想重置。
      如果 XRS 引脚在外部驱动为低电平、有没有办法为器件加电?

    2)有关定时信息,请参阅 图7-5. 器件数据表中的热复位、其中 XRS 时序图显示值。

     ->在数据表图7-5中,这是否意味着我们无法从重置更改加电时间?

    此致、

    松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克·桑

    如果您有任何更新、可以告诉我们吗?

    此致、

    松本浩隆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matsumoto San:

    您是否意味着您的客户需要在不发生热复位的情况下进行引导流程?

    谢谢。
    罗纳克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗纳克·桑

    感谢您的答复。

    我们的客户不 想重置。

    如果 XRS 引脚在外部驱动为低电平、有没有办法为器件加电?

    您是否意味着客户需要引导流程而不进行热重置?


    ->是的,作为结论,您的意思是没有办法考古客户的后续请求,对吗?
    我们的客户不 想重置。
    如果 XRS 引脚在外部驱动为低电平、有没有办法为器件加电?

    我们将关闭该主题。

    此致、

    松本浩隆