This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:I2C CM

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1247956/tms320f28386d-i2c-cm

器件型号:TMS320F28386D

I2CMCS 寄存器的所有位都是读类型。

为什么将0x03写入 I2CMCS 寄存器可以启动传输?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与另一位专家核实以确认这一点、但我认为写入这些寄存器不是非法操作、它只是用于提示开始传输、而不是实际更改位。 同样、为了确保这一点、我会与另一位专家确认。

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    存在一个错别字错误,  对于0x3 WRITE 语句,它应该是"I2CMCS_WRITE"寄存器,而不是"I2CMCS"寄存器。

    此致

    西达尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    建议 TI 对 TRM 进行校正。