This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:Simulink ePWM 代码

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280025C, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1246299/tms320f280025c-simulink-epwm-code

器件型号:TMS320F280025C
主题中讨论的其他器件: SysConfig
早上好!
有一个关于 EPWM C2000块的 Simulink 代码的问题。 我们在想知道是否能够 独立控制 ePWM 1a 和 ePWM 1b。 EPWM 1a (GPIO)需要与 EPWM 2a 同步、而 EPWM 1b 需要与 EPWM 2b 同步。 我们正在使用的 MCU 是 TMS320F280025C。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    是的、这在 C2000侧应该是可行的。 下面是指向该功能的 SysConfig 工具。 您 可以通过禁用 ePWM1A 和 ePWM1B 之间的同步来完成。 类似地介于2A 和2B 之间。 然后、您可以使用不同通道之间的同步、

    我不确定如何 通过 Simulink 进行验证。 我建议在 Simulink 支持下查看这一点。  

    谢谢。此致、

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    我希望您已获得所需的所有信息。 我将继续并关闭该主题。  

    如需 进一步支持、请随时创建新帖子。

    此致!

    乌坦姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想怎样用 Simulink 来实现它。 感谢您的帮助!