请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374S 这会导致在不同的文件夹下生成不同的刷写文件。
下图是从闪存中读取的二进制文件、右侧是相应的 ASCII 分析:

--
谢谢、此致
耶鲁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这会导致在不同的文件夹下生成不同的刷写文件。
下图是从闪存中读取的二进制文件、右侧是相应的 ASCII 分析:

--
谢谢、此致
耶鲁
耶鲁大学
这会作为"调试"预定义的一部分包含在您的项目中。 要删除此代码、您需要执行以下两项操作:
1)右键点击您的项目文件并选择"properties"。 然后依次点击"Build"、"C2000 compiler"和"Predefined symbols"。
1a)删除"调试"预定义
2)在项目中找到 driverlib.lib 文件
2a)右键单击此文件并选择"资源"。 编辑文件的位置以删除/debug/driverlib.lib、并将其替换为/release/driverlib.lib
如果客户自己(或与项目内联)编译了 driverlib.lib、步骤#1也将处理此问题。
然后重新编译代码、您应该会看到该部分被删除。
这些文件路径作为常数存储在 debug.h 中断言函数的一部分、上面的预定义启用/禁用了该函数。
此致!
马修