This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 CAN 通信更改外部 LED 的频率

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250332/tms320f28379d-changing-frequency-of-an-external-led-with-can-communications

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

您好!

我是一个不降级的学生学习可以今年夏天。 到目前为止、我已经学习了如何通过 CCS 在 TI 的 C2000Ware 文件中实施各种 CAN 示例(CAN 环回、传输、接收、切换电路板 LED 以显示传输等)。 现在、我想学习如何使用我的板作为 CAN 控制器来控制外部系统、即外部 LED。 我希望能够通过 CAN 通信实时切换 LED 的频率。 但是、我真的不知道从哪里开始执行该任务。 虽然这个问题似乎不清楚,但希望有任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh:

        这完全取决于系统要求。 您可能需要研究 CAN HLP、例如 CANopen。 遗憾的是、我们无法在这里提供任何指导。