This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:启用中断时 tms320f28379d 微控制器的内部闪存访问出现问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249796/tms320f28379d-internal-flash-access-of-tms320f28379d-microcontroller-issues-while-enabling-interrupt

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我 从 C:\ti\c2000\C2000Ware_4_02_00_00\device_support\f2837xd\examples\dual\flash_programming\cpu01获取代码。在此代码中、它使用闪存泵信标寄存器 、在访问此代码时、我们是否需要禁用所有中断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、

    是的、应该禁用全局中断以避免干扰闪存操作的时序。  如果您使用我们的示例、则应该在代码中加以注意。  

    此致!

    马修