This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:F2800137PMR

Guru**** 2968670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1241473/tms320f2800137-f2800137pmr

器件型号:TMS320F2800137

您好!

函数 ADC_setOffsetTrimAll 是否 会 根据不同的工作条件使用不同的值进行校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否详细说明一下、不同工作条件的含义是什么? 您指的是不同的温度吗? 如果是、则在给定的运行条件下工作之前、应根据额定噪声容限提供结果。

    此致、

    Meghavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该失调电压修整值是否将在不同的温度下重新校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会, 在  ADC_setOffsetTrimAll ()中的不同温度下不会重新校准偏移修整。 只要它处于工作温度范围内、就应该处于额定误差幅度内。  

    此致、

    Meghavi