主题中讨论的其他器件:SFRA、 UNIFLASH、 C2000-GANG
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
大家好、我将测试 BuckBoost 例程。 我使用0039C 开发板烧写然后跳转到主电路。 CCS 的连接没有问题、但我使用 XDS110跳线连接到我设计的控制板。 主电路后、我发现当我把占空比调整到大于0.4时、也就是在等电压和升压模式下运行时、控制板将与 CCS 断开连接。 我测得控制板的3.3V 非常稳定。 我想问的是问题是什么。 下图是占空比从0.4调整到0.5时控制板上的输出电压(黄色)和3.3V (紫色)


您能帮助检查这个问题吗?
谢谢。此致、
本