This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:电机控制 SDK -过调制电流重构

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1249519/tms320f280025-motor-control-sdk---current-reconstruction-for-overmodulation

器件型号:TMS320F280025

您好!

我正在使用通用电机控制实验来在速度控制中驱动电机。 在 user_mtr.h 中说明、当 USER_M1_MAX_VS_MAG_PU > 0.5时、电流重构是必要的、并且以 Lab08为基准、但项目中没有 Lab08。

那么、我如何使用电流重构、以便对电机进行过调制?

编辑:存在 启用 OVM 的 MOTOR1_OVM 标志。 现在运行电机时、产生的噪声似乎与我不使用任何 OVM 并以 OVM 模式运行电机时相同(USER_M1_MAX_VS_MAG_PU > 0.5)。 我是否需要其他东西才能在 MotorControl SDK 通用电机控制实验中正确激活 OVM? 当分流器少于3个时、OVM 只会带来优势吗?