This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 哪种安全 IC 可用于硬件身份验证

Guru**** 2928640 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ26100, TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1250518/which-security-ic-can-be-used-for-hardware-authentication

主题中讨论的其他器件:BQ26100TMS320F28379D

您好!

   我们正在研发功率转换器,我们想使用功率转换器的安全 IC ,您能建议我们可以使用哪一个 TI IC 吗?

我以前以 bq26100 IC 作为目标、但它看起来仅用于电池组。 是否可用于硬件身份验证?

请提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它能否与 tms320f28379d MCU 一起使用、但该 MCU 没有数据表中提到的任何 SDQ 外设或通信协议。

    您能否确认或说明如何将此 IC 与 tms320f28379d 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikas、

                   它不清楚你正试图做什么。 如果你关心的是保护28379D 闪存中的代码、你有那个的片载 DCSM 模块。 如果您希望对连接到转换器的电池组进行身份验证、BQ26100可能是理想之选。 但是、28379D 不支持 SDQ 接口。 我查看了我们的 网站 、所有产品似乎都只有一个单线接口。